This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2840:LM2840能否用作 LM2841的替代产品?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2841, LM2840, LMR14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056441/lm2840-can-lm2840-be-used-as-an-alternative-for-lm2841

器件型号:LM2840
主题中讨论的其他器件:LM2841LMR14203

大家好、团队、

由于 当前的情况、我的客户正在考虑使用 LM2840作为 LM2841的替代产品。

在这方面、我们应该检查两点。 您能给我您的想法吗?

  1. "开关电流限制" ICL 在 LM2840和 LM2841之间没有差异。 那么、如果 Iout=300mA、我们可以使用 LM2850吗?
  2. 两个 IC 之间有何差异? 我认为图2和图3的效率曲线非常相似。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shotaro

    LM284X 差异是电流限制、LM2840经过优化、可实现高达100mA 的电流、LM2841可实现高达300mA 的电流、LM2850 意味着 LM2840无法达到300mA

    Elena。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    您能否提供有关答案的更多信息? 客户想知道。

    1. LM2840和 LM2841的电流限制值是多少?
    2. 如果 Iout =大约100mA (略高于100mA)、我们是否无法使用 LM2840?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM2840为100mA、LM2841为高达300mA、

    不 建议使用100mA 以上的 LM2840。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena-San、

    感谢您的评论。 我们是否有一句话要在数据表中解释电流限制?

    我需要向客户解释差异、两个器件似乎都使用相同的芯片。

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shotaro-San、

    从数据表中,它将修整电流设置为100mA,我需要找到其他团队成员来确认此电流的修整值。 我将在收到后向您提供更新。

    另 一个选项是 LMR14203,它是300mA, https://www.ti.com/product/LMR14203

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shotaro-San、

    感谢您的等待,我已经检查了生产程序,确认 LM2840/2840使用相同的程序,因此  它具有相同的电流限制,LM2840是 LM2841的数据表自旋 ,而不是电流微调自旋。

    Elena