This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:非电池状态期间的 PG 引脚行为

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057010/bq24253-pg-pin-behavior-during-non-battery-condition

器件型号:BQ24253

专家您好!

我对 fBQ24253有疑问。
数据表指出、当 Vin 较高 VBAT+VSLP 时、PG 引脚将被拉低。

我们是否可以针对电池未连接为 VBAT=0的情况应用此公式?

我很期待收到您的回复。



此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    VIN 必须高于 VUVLO = 3.35V 典型值、否则公式保持不变。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    我知道 PG 需要拉至低电平、该 Vin 高于 UVLO 或高于 VBAT+VSLP。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    当我将 Vin 设置为3.47V 时、我将 PG/引脚从 LDO 下拉至3.45V。同时、BAT 引脚处于0V。因此、公式保持不变。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道 PG 触发器是 UVLO、OVP 和 VBAT+VSLP。


    此致、
    Kazuki Kuramochi