This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:EN 引脚上拉源

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052387/bq24253-en-pin-pull-up-source

器件型号:BQ24253

专家您好!

我对 BQ24253的电路设计有疑问。
我们的客户通过 VSYS 上拉 EN 引脚。
但是、启用 VSYS 后、我找不到任何注释。
因此、我担心在 EN 检测期间会禁用 VSYS 导致 EN 检测失败的问题。

您是否告诉我、当我们通过上拉电阻器将 EN 连接到 VSYS 时、是否存在任何问题?


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    根据绝对最大值表、ENx 可上拉至最大7V、因此可以上拉至 VSYS。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的快速回复。
    从 AbsMax 的角度来看、我知道没有任何问题。
    但是、我找不到有关 VSYS 启动到电源的时序的任何解释。

    VSYS 是否在施加 Vin 的同时开始供电?


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    如果连接了电池、SYS=BAT 将可用。  如果未连接电池、SYS 将在 D+/D-完成前不可用、这取决于所连接的输入源、但最长可能为1秒。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在客户的用例中、存在在没有电池的情况下唤醒的情况。
    "图18 bq24253 D+/D-和 EN1/EN2"图表表示 EN1/2检测晚于 D+/D-检测。
    根据您的解释、在 电池未连接的情况下、VSYS 可用后、EN1/2检测是否会继续?

    此外、您能否在图18中告诉我 LDO 何时启用?
    如果在 EN1/2检测期间 VSYS 可能无法唤醒、我建议将 LDO OUT 用于上拉电源。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    D+/D-必须在读取 EN1/EN2之前完成(除非它们都处于高电平、这是我所记得的 HiZ)。  此外、EN1/EN2必须在 D+/D-之后进行状态更改、ENx 才能激活。

    LDO 在电源检测和 D+/D-启动之前启动。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我还在问 VSYS 何时上电。
    您会回答这个问题吗?

    我是否应该更改上拉电阻器的电源?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    ENx 引脚在 D+/D-完成后被启用、这应该在/PG 引脚变为低电平之后并且在 SYS 上升时是绝对的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉打扰您、但我想确保您的评论。

    我的理解是、在/PG 变为低电平后、VSYS 在 EN 检测之前被唤醒。
    因此、它们可以使用 VSYS 来拉取 ENx 引脚的电源。

    对吗?

    此外、如果 VSYS 在 D+/D-检测后唤醒、 当 ENx 连接到 VSYS 时、此行为是否会触发 ENx 检测?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    是的、SYS 可用于上拉 ENx。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不是只是问他们是否可以使用 VSYS 上拉。
    我还想知道他们是否可以使用 VSYS 启动来通过 ENx 检测覆盖 D+/D-检测中的 ILIM 设置。

    您是否会就这一观点提供您的意见?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    是的。  SYS 直到 D+/D-完成才会启动。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉多次打扰您。
    但是、我想确保启动过程。
    我在启动时为 VSYS 上拉 ENx 时发出了流量卡、如下所示。

    这种理解是否正确?

    此外、当 ENx 由内部 LDO 输出上拉时、BQ24253在启动时无法检测到 ENx。
    这是因为、该引脚将在启动 D+/D-检测之前唤醒。

    这种理解是否也正确?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    是的、您的流程图说明了我的理解。  我仍在等待一些 IC 在工作台上进行测试。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN、

    感谢您的解释。
    据我了解、LDO 在 D+/D-检测之前唤醒。
    因此、ENx 无法通过 LDO OUT 启动和 D+/D-检测来激活。
    是这样吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    没错。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    抱歉。  我对几件事都错了。  当 LDO 出现时、SYS 会出现、如下图所示、因此它不能用于指示 D+/D-完成。  /PG 是指示何时 D+/D-完成且 ENx 线处于活动状态的信号。 您可以使用栅极由/PG 驱动的 PFET 来打开 ENx 线路上拉。  请记住、当状态从 ENx=Low 变为其他状态时、计数将变为其他值。

    请注意以下事项:

    LDO 需要一个1k 欧姆的电阻接地以降低其启动速度、或者可以忽略 ILIM 引脚并将 ILIM 设置为最大值

    2.如果 D+=D-、与 DCP 适配器的情况一样、ILIM 和 VINDPM 由这些引脚上的外部电阻器设置、而不管 ENx 引脚状态如何。

    3.对于其他 D+/D-检测、VINDPM 为4.8V、ILIM 设置为检测到、直到 ENx 状态变化。

    由于第2项、我建议始终设置 EN1=HIGH 和 EN2=LOW、并使用外部电阻器设置 ILIM 和 VINDPM。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN、

    感谢您的热情支持。

    我理解、但我想确认测试条件。
    我想您在本次测试中不会连接电池。
    这种理解是否正确?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    我将在下星期一返回给你。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuki-San:

    我验证了波形、实际上没有连接电池。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢您的确认。
    我知道。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi