This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:FB 比较器压降迟滞

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5166, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057367/lm5161-fb-comparator-dropout-hysteresis

器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件: LM5166LM5164

各位专家、您好!

 LM5161的 FB 比较器压降迟滞是什么?

我在 LM5161数据表中找不到它。  

例如:(至 lm5166)第5页。

谢谢、此致、

达信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM5161没有低 IQ 特性、因此没有迟滞值。 如果您想使用此功能、可以使用 LM5164。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    您能更详细地解释一下吗? 为什么迟滞与低 IQ 功能相关? 根据我的理解、每个比较器都有自己的迟滞。

    如果 lm5161没有迟滞、我能不能像这样理解、VFB 不需要满足20mV 的要求?  

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达信:

     LM5166的迟滞用于实现压降(COT 模式)或 PFM 模式、不用于稳定的像素。  

    另一项要求是 COT 控制的纹波注入值需要高于25mV、 更适合占空比稳定。

    谢谢