This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:从 BQ79616断开 BAT

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057158/bq79616-q1-disconnect-of-bat-from-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

如果 BAT 引脚断开连接、但所有电池都已连接、会发生什么情况? 是否存在从电池到 BAT 的内部电流、这会损坏 IC?

谢谢您和 BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仅断开 LDOIN、会发生什么情况? 是否有电流流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    BAT 和 LDOIN 是 BQ79616-Q1器件的主电源。 如果其中任何一个已断开连接、我们预计 BQ79616-Q1将关闭。 这两种情况都不应导致器件损坏。 在 BAT 断开的情况下、我们有从电池到 BAT 引脚的 ESD 结构、因此您可能会看到一些从 VC16到 BAT 的小电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回答。 断开 BAT 和 LDOIN 后,我观察到 BQ 中有一个小孔:)。 如果 BAT 为0且 VC16为60V、则不是快捷方式? 我将重复测试、以确保没有其他影响导致这种情况。 通过断开 LDOIN、I 观察到关断电流从0、015mA 增加到0、35mA。 我还观察到、TX 引脚为数字隔离器供电(也处于关断状态)。 这种影响可能会导致更高的关断电流。 你怎么看? 我将断开 TX 与隔离器的连接、以检查原因是否如此。

    BR

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    器件中的物理孔? BAT 和 VC16之间是否有电容? 您是浮动 BAT、而不是短接 至0V。  我希望这将使电压保持足够接近以避免损坏。 在任何情况下、它确实听起来就像是在这里发生了损坏。

    关于 TX 引脚和隔离器、这是我们过去看到的情况。 根据所连接的器件、我们可以看到该引脚在关断模式下消耗的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    是的、物理孔。 没有、没有电容器。 我在 DER 数据表和设计建议中都找不到此信息。 我将使用该电容器重复测试。 谢谢你。

    BR

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我们确实列出了该组件的几个位置。 下面是数据表图10-11的快照。 我同意很容易错过-尤其是因为我们有几个图表没有显示它(因为它们侧重于设计的特定方面)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对数据表进行了较旧的修订。 感谢你的帮助