This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:在 BQ25601芯片关断 Q4 FET 后、SYS 是否能够快速放电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056944/bq25601-whether-sys-can-discharge-quickly-after-the-bq25601-chip-turns-off-q4-fet

器件型号:BQ25601

大家好、团队、

过流或短路时、芯片将分流、然后 Q4将关断、但引脚 SYS 保持总线上的电压、这将影响系统功率。 所以、

如果  在 BQ25601芯片关断 Q4 FET?后有任何解决方案可使 SYS 快速放电

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 EN_HIZ (REG00[7])设置为1、则器件将停止开关、VBUS 不再支持 VSYS。

    谢谢、

    宁。