This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:请帮助采取对策

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056994/tps25947evm-please-help-with-countermeasure

器件型号:TPS25947EVM

您好!

您能否告诉我如何测试 TPS25947EVM 上的电子保险丝或任何组件是否短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 、

    很抱歉我没有收到您的问题? 电路板上有什么短路? 是偶然发生的、还是您有意失败作为测试条件?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    很抱歉、没有解释。

    我不知道哪一个元件短路。 在测试时、Ch1确实具有适当的 Vin 值、但对于 Vout、该值小于它本应具有的值。 我猜它短路了。 我确实通过从电路板上对 R1进行去焊来修改电路。

    我还使用电压表测试了除电子保险丝之外的其他元件、以查看它们是否正常工作、但它们还可以。 我无法确定如何测试电子保险丝是否正常工作。 请告诉我测试方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NZ、

    您是否在输出端连接了任何负载? VIN 和 VOUT 是多少? 您可以从 PCB 上移除电子保险丝并测量其引脚 VIN-VOUT、VIN-GND、VOUT-GND 之间的阻抗。 此外、您还可以测量此器件 PCB 焊盘上的阻抗。  

    但是、如果您对 R1器件进行降序、则会禁用 EN 引脚。 您进行了任何其他修改?

    您是否有任何显示 VIN、VOUT、EN 的波形?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我连接 Vin=12V、但输出变为 Vout=~2V。 我的 PC 上没有保存波形。 此外、测量时输出端无负载。

    [引用 userid="463541" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056994/tps25947evm-please-help-with-countermeasure/3913031 #3913031"]但如果您对 R1器件进行降序、则会禁用 EN 引脚。 您进行了任何其他修改?[/引述]

    哦、我明白了。  

    我把它连接到 Ch2的 R25。 我还为 Ch2去色了 R25。   

    [引用 userid="463541" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056994/tps25947evm-please-help-with-countermeasure/3913031 #3913031"]您可以从 PCB 上移除电子保险丝并测量其引脚 VIN-VOUT、VIN-GND、VOUT-GND 之间的阻抗。 此外、您还可以测量此器件 PCB 焊盘上的阻抗

    感谢您的建议。 我会尝试的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NZ、

    那么、您在测试期间移除了 R1和 R25?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是的。 这是 EVM 的唯一修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NZ、

    则器件将被禁用。 将 R1放回 CH1、然后重试。

    此致

    Kunal Goel