This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:阻抗补偿设置问题

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056120/bq25895-impedance-compensation-setting-issue

器件型号:BQ25895

大家好、

BQ25895的充电可能性较低、例如将完全充电设置为4.208、而在充满电时、电池电压可能设置为4.05或4.1。

在规范中、该芯片具有 IRCOMP 功能、如果芯片输出到电池的阻抗损耗、如何设置 REG08寄存器?

在规格中、VREG_ACTUAL = VREG + MIN (ICHRG_ACTUAL x BATCOMP、VCLAMP)、VREG_ACTUAL 是否设置自动调节电压? 例如、VREG = 4.208V、充电快速充电电流为1A、电池的芯片输出阻抗为50 mΩ、则 VREG_ACTUAL = 4.208 + 1X0.05 = 4.258V、这等于4.258V 自动检测到全电压。对吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    将在下一个工作周返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ning、

    谢谢、期待您的回应!

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    请参阅 d/s、为了实现安全运行、主机应设置允许的最大调节电压寄存器(VCLAMP)和最小电阻补偿(BATCOMP)。 另请在您的案例中查看 VCLAMP。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。

    例如、您的意思是、正常充电电压限制为4.208V、充电快速充电电流为1A。如果电池的芯片输出阻抗为50 mΩ、则需要考虑阻抗损耗的电压差、 此时、08寄存器设置补偿电压等于该0.05V 阻抗损耗电压。对吗?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    对于(ICHRG_ACTUAL x BATCOMP)而言是正确的。 请注意 VREG_ACTUAL = VREG +最小值(ICHRG_ACTUAL x BATCOMP、VCLAMP)。 您还需要计算最小值(ICHRG_ACTUAL x BATCOMP、VCLAMP)、而不仅仅是 ICHRG_ACTUAL x BATCOMP。

    谢谢、

    宁。