This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:运行状况错误、SoC 行为奇怪

Guru**** 1421150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056273/bq27441-g1-erroneous-state-of-health-and-strange-soc-behavior

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24074

您好!

在测试 BQ27441-G1A 时、我们发现监测计显示运行状况状态为就绪、但报告的运行状况和剩余容量错误:它报告大约一半的设计容量、而我们估计实际值介于90%至100%之间。 我们已按照快速入门指南 www.ti.com/.../sluuap7.pdf 中的建议配置了 BQ (NVM 部件除外、但在这些测试期间我们不会关闭 BQ)。 我们还注意到、在 SOH 变为就绪前的最终充电中、在逐渐充电期间、充电状态从大约60%跃升至100%中间点(充电时最大电流为1A、最大电流约为500mA、截止频率为100mA)。 这让我们相信我们的配置有问题、但双重检查没有发现任何问题。 我们将使用两节电池并行测试电池、并测试以下参数:5200 mAh 设计容量、19240设计能量、2700终止电压和520个锥率(默认情况下为 BQ24074充电器)。

如果可以根据此描述指明故障排除的方向、我们将不胜感激。 无论我们有什么问题:

1.快速入门指南第4节规定了锥度速率的防护等级。 但是、查看其他文档、实施和论坛帖子、通常不会使用此功能。 您能否确认是否需要防护装置? 示例中的15%是否是适当的值?

2.在执行任何重要的学习/充电周期之前、我们对 SoC 的精度有多高?

3.当 SOH 状态报告为就绪时,我们可以使用它来推断 SoC 和其他值现在相当准确吗?

此致

(我重新发布此帖子、因为原始帖子标有错误的器件型号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我们将对此进行研究并提供反馈、因为感恩节假期可能会延迟。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:锥率调整15%的原因是量表检测到充满电至关重要。 TRM 中描述了这种工作方式、但简而言之、平均电流必须低于2 * 40秒的锥形电流、如果您设置了锥形速率、以便锥形电流完全是充电器的截止电流、 那么由于需要2*40s,电量监测计不会检测到充满电。 如果您的充电器以100mA (即 C/52)的电流切断、这是一个非常高的速率(和低电流)、那么我会将锥形速率设置为比它高15%以上的锥形电流。 如高50%、150mA、锥度速率为347。 这仍然是一个超低电流(并且可能不会增加显著的充电容量、因此可以安全地忽略额外通过的充电)。 目标是让监测计检测充电终止。

    这之所以如此重要、是因为监测计使用充电终止检测的测量值来建立 SOC = 100%点(=将其映射到绝对 DOD、称为 DODatEOC)。 否则、监测计将无法计算有意义的 FCC、因此无法计算 SOH。

    #2:这取决于电池。 不能说(除非您接受高达+/-20%的分数)。

    #3:仅当基本配置良好时。 这里不是这种情况。

    从您提供的材料来看、锥形率似乎太高。 它太高、无法可靠地检测充电终止、也太高、电量监测计无法处于充电状态。 退出电流、默认设置为 C/25速率(250 0.1Hr 速率)、因此一旦电流实际降至低于 C/25 (= 208mA) 60秒、监测计甚至不会处于充电状态。

    -->将锥形率设置为347,并将 Quit Current 设置为520。 这将使监测计(很可能)能够可靠地检测充电终止并解决 FCC (和 SOH)问题。 这取决于实际的电流锥形曲线,并假定电流至少保持在 C/52和 C/34.7以上并持续2 *40秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dominik。 一个简短的跟进:监测计是否需要查看实际的充电器端接(例如、在100mA 下切断时)、或者 是否足以看到2 x 40s 的锥形电流? 换言之、如果我们希望避免一直降到截止频率、如果我们在 SoC 达到100%时(在2 x 40 s 的收尾电流之后)"手动"切断充电、而不是让它逐渐降至充电器截止频率、监测计是否会受到负面影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从电量监测计的角度来看、重要的是电量监测计检测到充满电、并在其中将 Fc 设置为 Flags = 1。 您可以在此事件发生后立即停止充电。