This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 所需的稳压器器件型号

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS549A20, TPS40400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054518/required-regulator-part-number

主题中讨论的其他器件:TPS546C23TPS549A20TPS40400

您好!

我们要求使用数字(I2C)可编程降压转换器来配置输出电压和输出电流。

以下是降压转换器选择所需的参数:

  • 最大 输出电流:5A
  • 输出电压:0.8V 至3.3V
  • 输入电压:12V 至20V DC
  • DCR 电流感应、可编程输出电压、电流限制、过流保护

谢谢、此致、

Sangeetha K L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、

     您可以查看  TPS546C23、但该器件无法支持18V 输入电压~20V 输入电压。

    我将在 这里让我们的专家 Tomoya IDE 发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    最好是最大稳压器电流为5A 或7A。  

    建议的器件是35A 过高的电流、而12 - 20Vdc 是所需的输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最适合您的应用的器件是 TPS549A20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tomoyo、

    感谢您的回复。 我认为 TPS549A20没有可编程输出电流特性。

    我需要一些稳压器、允许通过反馈电阻器设置初始输出电压、然后可以通过 I2C 线路以大约10mV 的步长进行编程。 其输出电流也可编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、

    我们的美国团队将在感恩节假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS549A20通过引脚搭接(从跳闸到 GND 的电阻)提供可编程电流限制。
    如果电流限制的 PMBus/I2C 可编程性是必不可少的、我们还提供了 TPS40400、可满足您的所有要求。

    https://www.ti.com/product/TPS40400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya IDE:

    感谢您的器件建议。  

    根据当前情况、建议的器件似乎缺货  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 请选择"有空时通知我"、以便在我们的门店重新开始时收到通知。