您好!
我们要求使用数字(I2C)可编程降压转换器来配置输出电压和输出电流。
以下是降压转换器选择所需的参数:
- 最大 输出电流:5A
- 输出电压:0.8V 至3.3V
- 输入电压:12V 至20V DC
- DCR 电流感应、可编程输出电压、电流限制、过流保护
谢谢、此致、
Sangeetha K L
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们要求使用数字(I2C)可编程降压转换器来配置输出电压和输出电流。
以下是降压转换器选择所需的参数:
谢谢、此致、
Sangeetha K L
TPS549A20通过引脚搭接(从跳闸到 GND 的电阻)提供可编程电流限制。
如果电流限制的 PMBus/I2C 可编程性是必不可少的、我们还提供了 TPS40400、可满足您的所有要求。