This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:帮助检查原理图

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057597/bq25505-help-check-the-schematic-diagram

器件型号:BQ25505

帮助查看我们充电部件的原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在下星期一返回给您、

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    1、确认已编程的 VBAT_OV 为4.235V。但是、我们建议电阻器之和不高于13兆欧。

    2.确认 VBAT_OK_PROG = 2.786V 且 VBAT_OK_HYST = 2.986V。 但是、我们建议电阻器的总电阻不高于13兆欧。

    3.请确保等效电容至少100uF 连接到 VBAT_SEC

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。