请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 帮助查看我们充电部件的原理图、谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的原理图审阅如下:
1、确认已编程的 VBAT_OV 为4.235V。但是、我们建议电阻器之和不高于13兆欧。
2.确认 VBAT_OK_PROG = 2.786V 且 VBAT_OK_HYST = 2.986V。 但是、我们建议电阻器的总电阻不高于13兆欧。
3.请确保等效电容至少100uF 连接到 VBAT_SEC
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。