This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2972:未发生电池电量耗尽的情况

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056078/bq2972-dead-battery-charging-not-happening

器件型号:BQ2972

尊敬的 TI 团队:

我使用 BQ29729器件进行电池保护。 电池完全耗尽后、此保护电路不允许电池再次充电。 直到我在 V-与 VSS 之间短路、系统才不会恢复正常充电/工作模式。

电池规格为3.7V 200mA 锂离子电池、具有3V UV 保护。 我的电路的串联 Rdson (COUT+DOUT)约为100m Ω。 尽管我的电池充电不正确、但它或多或少允许1A 的充电电流。

需要帮助解决问题。  

为您提供参考。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我对3V UV 保护有点困惑、BQ29729的 UV 仅为2.3V 该器件最多可提供2.8V 的 UV 保护

    对于 RDSON、100m Ω 似乎相当高。 在1A 电流下、这等于 FET 上的100mV 压降、等于 BQ29729的 OCC 阈值。  

    我相信您可能会在充电期间触发 OCC 保护。 短接 V-和 VSS 会使其恢复正常。 发生这种情况时、V-相对于 VSS 的电压是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    3V UVP 来自蓄电池 PCM 侧。 我知道这个特定的 IC 用于2.3V uV。 (注意: 此电池的充电电流仅为200mA)  

    如果100毫欧是大值、我应该选择正确的 Rdson。  

     在这种情况下、该 V-和 VSS 上的电压约为-3.7V。

    如果我使用具有较少 Rdson 的 FET、是否可以解决该问题? 请提供建议。

    谢谢、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我想您在充电过程中提到了1A、在200mA 电流下、除非触发了其他保护、否则充电不会出现问题。 UV 不应触发、因此不应影响它。

    DOUT 和 COUT 引脚的电压是多少? 您能否发布系统的原理图或方框图?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    在这种情况下、Cout 测量为0V、Dout 测量为3.4V。  

    请您分享您的邮件 ID、以便我可以向您发送此电路的快照。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    毫无疑问、我的电池具有自己的 PCM 模块。 我们真的需要在电路板中再添加一个保护电路吗?

    蓄 电池中的 PCM 电路:

    电路板中的 PCM 电路:  

    在 BQ2972x 数据表 中提到的任何地方、如连接 Cell+和 Cell-。 这是否意味着我们只需要连接电池?  如果它有自己的保护 PCM 该怎么办? 在这种情况下、这将如何工作? 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    对更多保护电路的需求将取决于您希望为您的应用实现的标准。 大多数 BMS 具有某种二次电池保护、但这取决于您的需求和应用。

    是的、只有一个电池单元、您需要将 BQ2972xy 直接连接到该电池。 您 的电池似乎包含自己的 MOSFET 保护系统。 PCM 包括什么保护? 我担心串联4个 FET、这也会浪费更多的能量。 尽管我不确定您的 PCM 会如何影响 BQ7972xy。 我认为它应该仍然有效。

    如果 COUT 为低电平、则可能是过流保护触发、正如您提到的、电池将放电、因此不太可能 是 OV 保护。 您提到了1A 的充电电流、根据您的 FET 电阻、这可能会触发保护。 移除充电器后、V-至 VSS 的电压是多少? 一旦 V-中的电压高于 OCC 电压阈值、器件应该恢复。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我仍然无法得出此问题的原因。 情况就像这样。  

    首先、我已连接充电器、此时没有连接电池、我观察 BAT 至 VSS 引脚处的电压为0V。 我想它应该提供充电器电压。 请告知此问题是否常见。  

    如果我的组件选择错误、应该是什么 FET Rdson 值? 我的电流 Rdson 值为54m Ω、请注意。  

    谢谢、  

    巴拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    您应该先连接电池、然后再连接充电器。 充电器电压是多少? 您是否阅读 了数据表9.4.1正常运行中详述的条件?

    FET Rdson 取决于充电电流、放电电流、短路电流等 视情况而定。  根据最坏情况进行调整、并遵循  第10.2.1节和的设计过程示例  10.2.2.

    PCM 具有哪些保护功能?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon