主题中讨论的其他器件: ISO1541、 BQ76PL455A-Q1
你好
对于48V 电池、我设计了使用15节电池并基于 BQ76940芯片的电池监控系统。
现在、我想堆叠它们以 监控400V 系统。 我想知道使用 ISO1541 I2C 隔离器是否可以实现这一目标。 我不需要对 MOSFET 和电流进行充电和放电测量、因此没有接地参考。 仅需要电压监控和平衡功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
对于48V 电池、我设计了使用15节电池并基于 BQ76940芯片的电池监控系统。
现在、我想堆叠它们以 监控400V 系统。 我想知道使用 ISO1541 I2C 隔离器是否可以实现这一目标。 我不需要对 MOSFET 和电流进行充电和放电测量、因此没有接地参考。 仅需要电压监控和平衡功能。
您好 Dmitriy、
您应该能够使用 I2C 隔离器与所有器件进行通信。 查看他们的产品页面或论坛、了解是否需要考虑其他事项。 我相信您可以使用 ISO1541实现这一目的、而不会出现任何问题。
400V 看起来相当高。 对于该高电压、您必须堆叠许多 IC。 尽管如果完成正确的电池连接顺序、这些电压可能会堆叠、但我们通常建议堆叠最多2个 IC。 拆分堆叠 IC 非常容易。
我建议您查看我们的汽车级 IC、如 BQ76PL455A-Q1。 这些都是在考虑堆叠的情况下进行的、可以轻松地以菊花链形式连接。
此致、
Luis Hernandez Salomon
你(们)好
我的想法是、每两个 BQ76940 (96V)将通过2个 I2C 隔离器与主机通信、接下来的两个包括隔离器在内的隔离器将以前两个隔离器的顶部为基准、以此类推。 因此、最后两个电 压将与主机相关、具有300-400V 电压。
您是否认为 I2C 隔离器能够承受该工作电压? 很抱歉,我要再说一遍问题。
此外、您是否会确认 BQ79600、 BQ79616器件的可用性状态?
您好 Dmitriy、
I2C 隔离器是另一个产品系列的一部分、由自己的工程师为其提供支持。 您可能需要打开一个线程、以确保您可以在这些电压下在应用中使用隔离器。
很抱歉、我不知道何时可以使用这些功能。 这两个器件也是汽车级监控器的一部分、因此他们有一个不同的团队来处理它们。 我们在许多领域遇到 IC 短缺、并且没有估计零件何时会有库存。
您可能需要打开另一个线程以确认可用性。
此致、
Luis Hernandez Salomon