This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2834:关于 TPS2834、TPS2835和 TPS51601A

Guru**** 2814875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2834, TPS2835, TPS51601A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057240/tps2834-regarding-tps2834-tps2835-and-tps51601a

器件型号:TPS2834
主题中讨论的其他器件: TPS2835TPS51601A

尊敬的 TI 团队:

晚上好。

我们需要半桥栅极驱动器、该驱动器支持2兆赫兹开关频率、20V Vgs (栅源电压)和最大1.2A 输出电流支持。

驱动器支持2兆赫兹开关频率、

TPS2834

TPS2835

TPS51601A

如果根据我们的要求有任何其他半桥驱动器、敬请推荐。

谢谢、

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系 E2E。  

    由于美国的感恩节假期、我们的回复将会延迟、但我们有关此事的专家将在下周早些时候回复您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caliber、

    高频的主要问题是、它们会导致器件耗散更多功率并发热。 极其粗略的计算是:

    P = Fsw * VDD * Qg

    此功率乘以结至环境热阻可估算器件升温的程度。 由于您具有非常高的 Fsw 和非常高的 VDD、因此您需要具有非常小的 Qg FET、以避免超过驱动器的热限值。 我不知道您使用的是什么 FET、因此我无法确定它是否可以在2MHz 下运行。

    您的要求之一是使用20V Vgs 电压、我相信此处列出的任何驱动器实际上都不支持这一点。 TPS2834/5仅支持高达15V 的电压、TPS51601A 仅支持5V 的电压。 这些数据表中列出的28/30V 是指降压转换器系统的输入电压、而不是驱动器提供的 Vgs 电压。

    我们的一些600V 驱动器(如 UCC27712)满足 Vgs 要求、但基于所需 Vgs 的2MHz 频率会有困难。 另一种可能是在  半桥配置中使用 UCC27624-614等低侧驱动器、这有一些限制、但可能适合您。 如果您可以使用需要较低 Vgs 的不同 FET、我相信可以为您的系统提供更多选项、但由于选项非常有限。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    早上好。

    感谢你的答复。

    [引用 userid="287103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057240/tps2834-regarding-tps2834-tps2835-and-tps51601a "]我们需要支持2兆赫开关频率、20V Vgs (栅源电压)和最大1.2A 输出电流支持的半桥栅极驱动器。[/quot]

    当我们正在寻找替代选项时、我们可以在2Mega Hz 时将栅极驱动器从3.3V 驱动至5V (输入 PWM 信号)、并且驱动器的 Vdd (或 Vcc、电源电压)也应支持5V 和最大1.2A 输出电流。

    如果有任何驱动程序支持上述标准、请告知我们。

    我们还会处理您在上一次答复中建议的器件。

    非常感谢您的回复。

    谢谢、

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caliber、

    好的、在这个 VDD 电平下、应该有很多合适的驱动器。 仅为了澄清一下、您需要驱动器能够以5V 的电压驱动吗? 以下 TI.com 上所有合理选择器件的快速筛选列表。 其中一些器件的额定电压仅高于5V、如果您恰好需要5V 电压、请使用 此列表。 以下是您可以追求的主要类别:

    • 专用降压驱动器

    如您在第一个帖子中提到的内容。 这些驱动器设计为在同步降压配置下运行、通常具有一些额外的特性来帮助它们实现此目的。 尤其是 TPS28225 看起来是一个可靠的选择、但我不知道您的系统的详细信息、因此我无法肯定。  

    • GaN 驱动器

    GANFET 和驱动器常用于高频开关应用。 这里的两个选项是 LMG1210LM5113-Q1。 这些器件可与低 Vth MOSFET 或 GANFET 配合使用、以达到非常高的频率、但成本会更高。 这些器件非常适合 GaN、因为它们会在内部调节电压、以确保在 FET 的栅极上精确施加5V 电压。  

    • 其他半桥驱动器

    这些器件往往更适合用于各种应用、包括同步降压转换器。 它们中的大多数由两个输入独立控制、而不是由单个 PWM 输入单独控制。  

    如果您对任何驱动程序的详细信息感兴趣、请告诉我。 我不能详细介绍所有这些问题、但如果您找到您感兴趣的问题、我可以回答任何问题。 作为一个侧注、我过滤了该表以仅包含具有良好热性能的封装、因为这对于达到2MHz 工作频率非常重要。 因此、未显示一些仅采用 SOIC 等封装的驱动器。 我也没有根据输入电压阈值进行任何滤波。 我看到您有一个3.3V 至5V 的输入信号。 我认为这里的所有驱动器都应该能够使用该信号运行。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.