This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:运营查询

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056164/lm61460-operational-inquiry

器件型号:LM61460

大家好、

美好的一天! 请在下面查看我们的客户问题。  

我对 LM61460稳压器(或任何与此相关的同步稳压器)有几个详细的运行问题、这是因为尝试使用两级输出滤波器来计算零敲碎打的情况。

1. 如果第一个电感器在稳压器打开时具有负电流、该初始负电流是否流经 HS MOSFET 返回源极?

2、 假设稳压器在短时间内开启、然后在误差电压降至斜坡电压以下时关闭。  现在假设由于存在各种电流、误差电压上升速度快于斜坡电压、从而在同一周期内的某个点超过斜坡电压。  稳压器是否在同一周期内第二次打开?  那么、如果误差电压增加速度足够慢、它是否会在同一周期内第二次关闭?  等等?  如果它恰好在周期结束时打开、它是否只是在下一个周期开始时保持打开?

2A。  如果我的最大占空比在500kHz 时为90%(与数据表中1.85MHz 时的87%相比较) 、周期周期为2 μ s、 它必须关闭的0.2微秒是否总是出现在周期结束时、还是取自整个周期内的关闭时间总和?  或者、如果占空比大于 tOFF 最小值(65nsec)、 产生的影响?  LM61460在500kHz 时的最大占空比是多少(不包括任何折返)?

在 比较器上看到 V_FB 的变化平均需要多长时间?  这主要是补偿网络的功能吗?  (如果此问题太涉及、请忽略它。)

感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在同步降压转换器中、当高侧 FET 关断且低侧 FET 导通时、从输出滤波电容器获取电荷、电流为负电流并灌入器件。 当高侧 FET 重新导通时、源极看到负电流、输入电容器将灌入电流。 有关模式转换的更多详细信息、请参阅此应用手册(SNVA857)、其中介绍了更长的 CCM、DCM 和 PFM。  

    这 将在什么应用中发生? 此外、各种电流是多少?电流来自哪里? 您能否帮助澄清应用程序将处于何种情况? 以下是降压转换器中输出电压限制的应用手册(SLYT293)。 图2提供了与应用占空比相关的误差放大器输出和 PWM 斜坡的视觉效果。

    2A。 您可以使用数据表频率压降曲线来估算最大占空比。 也许您可以参阅图10-25中的应用示例。 对于3.3V 输出、保持400kHz 的最大占空比恰好处于膝点、对于3A 应用、VIN 大约为3.65V。 这意味着在这种情况下、最大占空比约为90%。  

    3.我对比较器在 V_FB 突然变化时的传播延迟没有见解。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    美好的一天! 感谢您的上次回答、但我们的客户有一个次要问题、如下所示。  

    我有一个次要问题、可能会减轻我最初提出的问题之一。 我想我刚刚了解到、在每个周期的开始、如果误差电压超过斜坡电压、稳压器将打开、在周期开始时为0。 然后、当上升斜坡电压满足误差电压时、无论误差电压变为什么、它都会关闭并在周期的剩余时间内保持关闭。 是这样吗? 如果是这样、它将消除我在第二个问题中的振荡问题。 再进一步搬运、如果误差电压上升速度快于斜坡电压、稳压器将保持开启状态、直到达到稳压器的最大占空比、然后关闭; 如果误差电压在一个周期开始时小于0、则稳压器将永远不会在整个周期内打开和关闭。 这都是正确的吗?  感谢您的放纵。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    占空比由误差放大器的输出和 PWM 斜坡电压决定。 导通时间从 PWM 斜坡电压的下降沿开始、当斜坡电压等于误差放大器的输出电压时停止。 误差放大器的输出被置位、这样输出电压的反馈部分等于内部基准电压。 这个闭环反馈系统使得输出电压稳定在所需的电平。  

    如果误差放大器的输出降至 PWM 斜坡最小值以下、则要求0%占空比、转换器将不会切换、输出电压为0V。如果误差放大器输出高于 PWM 斜坡峰值、 然后、命令的占空比为100%、输出电压等于输入电压。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想仔细检查这是否解决了您的问题。  

    如果没有、您还有什么其他问题?

    此致、

    Jimmy