This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:电池组 FCC 最高可达65535mAH

Guru**** 2529900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054025/bq78pl116-battery-pack-fcc-goes-up-to-65535mah

器件型号:BQ78PL116

尊敬的 TI 支持工程师:

我发现一些电池组 FCC 达到65535mAH、而不是预期的 FCC。 该电池组专为2600mAH、4节电池而设计。

我已经检查了电池组参数数据、Qmax 也更新为65535mAH。

是否有任何想法会发生错误的 FCC 更新?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    Qmax 根据库仑计数和上传的化学 ID 进行更新。 如果温度/电流/电压测量中存在误差、FCC 可能会增大、从而使监测计认为容量大于容量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    感谢您的回复、非常感谢。

    在这种情况下、如何恢复 FCC 读数? 它不合理地上升了大约20倍(65535mAH)、而设计 FCC 上载了2600mAH。

     我可以从数据表或手册中获取有关此错误的任何相关信息?

    谢谢你

    此致、

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    由于这是一款较旧的器件、我们只能提供有限的支持。 由于 FCC 正在对寄存器执行最大操作、与错误相比、我不确定它是否与算法相关、因此我建议使用您的设置重新刷写固件。 这种情况是仅发生在一个电池组还是多个电池组中? 您可以共享配置文件吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况发生在大约11个电池组上。 如何在此处附加文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是、如果可能、请在此处共享文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BUB-FCC-issue.xlsx

    您好、Wyatt Keller、

    请查找附件

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您如何选择要编程的化学 ID? Qmax 会根据化学 ID 进行更新、因此如果 ID 与您的电池不匹配、您可能会获得错误的 Qmax 更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    chem ID 和所有参数在开发期间已经预先定义、并且只有1种类型的电池应用于此电池组。 在过去的5年中、我们没有发现此问题、只是最近发现11个单元的 FCC 异常。

    关于 Chem ID、我可以参考任何工作表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我会刷新黄金映像、并确保生产流程没有问题。

    此致、

    Wyatt Keller