This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:超级电容器:使用不同批次的不同充电器电流方式

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057372/bq24130-supercap-different-charger-current-manner-using-different-batch

器件型号:BQ24130

您好!  

    我的客户是大型电表公司的 CM。 他们将 BQ24130用于超级电容器和 MP 与大量此器件搭配使用。  但最近、他们发现一些新的批量器件显示了不同的充电方式、如下所示。

可以看到、蓝色的客户认为这是异常的。  充电电流首先达到高电平、然后下降到它们设置的充电电流、但正常情况下、电流从一个电平上升到它们的设置。  

他们确认超级电容器在测试前已放电至零。 他们希望知道问题可能是什么。 谢谢。   

 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送一个更清晰的图、详细说明开始时的电流电平? 这将有助于我进行分析。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下图。  客户主要关注不同的充电电流方式。  

    您认为它是否正常。  他们确实更换了 AABB。 症状随设备而变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、您能向我展示一个超级电容器的典型电荷库吗?   

    1.从原理图上看、充电电流应该是320mA、但它显示210mA、您认为是正常的吗?

    2. 此外,根据 设置,充电电压为11.9V,我认为它应该小于8.4V (数据表中的说明不清楚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../NG-board-_8C54_OK-board-Data.xlsx

    随附的是 AABB 测试数据和试验的数据源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 数据表中的"电池电压调节"。 '在 kΩ、BAT 引脚有717k Ω 电阻连接至 AGND。 对于高于4.2V 但不高于8.4V 或12V 的输出电压、用户可以使用从输出到 VBAT 引脚到 AGND 的外部电阻分压器。" 这意味着当您将 CELL 引脚连接到 AGND 时、BAT 引脚被调节至4.2V。 然后、您将内部717k Ω 电阻器与外部68k Ω 电阻器并联、使用62.1k Ω 底部电阻器。 在 BAT 引脚上调节4.2V 电压、这使得输出电压为11.97V

    此外、在 CMOD 接地的情况下、ISET2决定充电电流。 您的 ISET2电流为252mA。 对于2.5mA 的感应电压、根据数据表、我预计充电电流将在+/-25%至+/-40%的范围内。 即使在最佳情况下、+/-25%也会将充电电流范围从189mA 至316mA。 其他器件有何比较?

    随附的是使用 Keithley 双向电源捕获的充电电流曲线。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。