This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80反向电池组电压会导致 MOSFET 损坏

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057648/bq40z80-bq40z80-reverse-pack-voltage-leads-to-damage-to-mosfet

器件型号:BQ40Z80

大家好、

我的客户在 BQ40Z80上添加反向电池组电压时遇到问题。 它们 发现 MOSFET 将被烧断。

但是、它们添加了反向保护电路。 它们使用了60V VDS Mos。  

这是一个使用锂离子电池的6S6P 项目。 充电器电压为25.2V。 因此、即使电池组电压增加到电池电压、也不会超过60V。

附件是 MOSFET 的原理图。 您对此问题有什么建议吗?

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    是否在插入电池以便为电量监测计供电的情况下进行测试? FET 是否因流经体二极管的电流而损坏或其他原因?

    与整个 BMS 相比、我不确定这与监测计有多大关系、它们可能会在反极性保护上产生一些错误的偏置、从而导致意外的电流流动并损坏 FET。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的、监测计已通电。 由于电压不足以损坏 MOSFET、因此我认为它是由流经体二极管的电流引起的。

    反极性保护上一些错误偏置的含义是什么? 如果它是由电流引起的、为什么它们在施加正向电压时未观察到损坏?

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我不熟悉用于反极性保护的部件、我指出可能不是监测计、而是损坏 FET 的外部电路。 当电池反向连接时、电路基本上会将 VGS 设置为0V。 CHG 和 DSG FET 是否都损坏?

    此致、

    Wyatt Keller