This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:在 D1输入上使用外部上拉电阻

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057733/tps2115a-use-of-external-pullup-on-d1-input

器件型号:TPS2115A

您好!

在 TPS2115A 的 D1逻辑输入上使用外部10K 上拉电阻(连接锂离子电池)是否存在任何问题?  锂离子电池将是此多路复用器的两个电源开关输入(IN1)之一。   

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sal、

    D1引脚已经有一个内部上拉电阻器;然而、使用锂离子电池的10kΩ Ω 外部上拉电阻器也很好。

    此致、

    Kalin Burnside