This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:高系统功率要求-非 NVDC 工作模式。

Guru**** 2544690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057212/bq25720-high-system-power-requirement---non--nvdc-mode-of-operation

器件型号:BQ25720

大家好、  

我们打算使用  BQ25720在4小时内通过15V (14.5至15.5V) SMPS 为4S6P 锂离子电池组(13.5至17V)充电。


总体系统功率要求约为450W ~ 500W、由于以下原因、我们可能无法使用数据表中建议的 NVDC 拓扑。
a) SMPS 输出范围已经非常窄。 NVDC 在此处并未真正带来任何增值。
b)在如此高的功率下、价格和损耗都随着电感器和 MOSFET 而增加。

因此、我们只想利用  BQ25720为电池组充电。 请提供方框图和原理图。  

此致

Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    上周是美国的假期、因此我对延迟回复表示歉意。

    这是非常高的功率、在~15V 时、电流 范围为~30A。 对于此设计要求、我不建议使用 BQ25720。 BQ25720适用于功率级~16A 输出电流。

    我建议您联系当地的现场支持或销售 人员、看看他们是否可以为您提出建议。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、您不希望通过基于 BQ25720的充电器为系统供电、而只希望为电池充电。 如果是这样、您可以始终执行相同的操作。 您甚至可以在考虑4小时充电时间的情况下为4S12P 电池组充电。 您可能必须调整 MOSFET 和电感器的尺寸、以获得大约8A 的充电电流。 如有进一步澄清、请回复

    此致、

    Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    这一发言的对象是谁?

    谢谢、

    Peng