This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:自动跳跃 Eco-mode

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056904/tps548a28-auto-skip-eco-mode

器件型号:TPS548A28

大家好、

我想知道自动跳跃 Eco-mode 是否是我们通常知道的脉冲跳跃模式(PSM)、

如果是、 它的频率会下降多低?  它是否受准时的限制?

第二、在 FCCM 中运行时固定频率有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我们的美国团队将在感恩节假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是的、自动跳跃和脉冲跳跃模式 是通常使用的术语、但可能会产生误导性。  

    DCAP 没有用于跳过脉冲的振荡器。   控制器会在需要时切换。

    请参阅有关进入跳跃模式 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548a28.pdf#page=21的第7.4.1节

    tON、负载电流、电压和 COUT 是影响开关频率的因素

     

    1.    固定频率和在 CCM 下运行的优势是输出电压纹波保持一致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、我们可以说、在 DCAP 中、频率在自动跳跃模式下会自动降低、而不是跳过脉冲、对吧?

    这是否意味着原始脉冲跳跃模式确实有一个振荡器来跳过脉冲?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载电流在自动跳跃模式下下降时、开关频率将下降。   

    一旦零电感器电流的连续周期为~16个、器件将跳过脉冲。