This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057050/bq34110evm-796-bq34110

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110GPCCEDVBQSTUDIO

尊敬的 TI:

  我使用 BQ34110 EVM 来获取电池的 SOC、SOH 和 SOL 值。 我想知道 EOS 确定函数、它可以用于什么用途? EOS 和生命状态是否意味着相同的? 如果是、如何根据 EOS 函数计算 SOL。 我们的导游很好。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EOS 表示服务结束。 这表示是时候更换电池了。

    SOH 是运行状况、以百分比形式表示与原始容量相比剩余的容量。

    以上两项都是监测计中可读的寄存器

    我没有听说过生活状况。 这是数据表中的术语还是 TRM 中的术语?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么如何计算电池的 EOS? 我看不到任何类似的东西、如果我读取任何 EOS 寄存器、我将以天、年或百分比的形式获得输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EOS 通过警报指示。 请参阅命令 EOS_SAFETY_STATUS 和 EOSSSafetyStatus

    TRM 第2.11.1.7节"服务终了评估"详细介绍了如何设置级别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始 RRate 指的是什么?

    要了解电池的 EOS (以天或时间格式),在 EOSSTATUS2()中,我应该读取哪一个字节?EOS 获知的 RES 时间小时数或 EOS 上次获知的 RES 时间小时数或 EOS 初始 RRate 使用时间小时数?  和

    要读取 EOS 值、在从 GPCCEDV 工具中获取 CEDV 系数并将其配置到 BQstudio 中之后、我是否应该执行任何其他配置、或者只需读取 EOS 命令即可读取该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrakala、

    1、RRate 是电芯电阻的变化率。 bq34110可以了解该值、也可以通过对电池进行特性描述将其设置为已知值。

    2.这3个值用于不同的基准时间。 第一个是最近的、第二个是之前的最后一个值、第三个是自初始学习以来的最后一个值。 大多数人使用 EOS 学习的分辨率时间。

    3.我们建议在对 CEDV 系数进行编程后至少运行一个学习周期,并将学习周期结束时的配置用作所有软件包使用的黄金映像。