This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:额定电流

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56121, TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057677/tps56121-current-rating

器件型号:TPS56121
主题中讨论的其他器件: TPS56221

大家好、

TPS56121的额定电 流高达15A、如数据表第1页所述。 但是、它在第8.2.2.12节中指出、它可以处理20A。 我们的客户想知道这会如何影响器件的可靠性、哪一个是正确的?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS56121的功率级 在 大小为25A 的 TPS56221器件上使用相同的功率级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 这是否意味着第1页和 第8.2.2.12节分别列出的15A 和20A 不正确?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS56121是来自25A TPS56221的15A 自旋电流、这不是一个错误。   第8.2.2.12节是一种设计方法、规定电流限制可设置为最小20A、以确保开发人员能够实现15A 输出电流。