您好,
我可以 将此 TPS5D1806与12v 80amp 电池配合使用吗?
。
请尽快答复。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我可以 将此 TPS5D1806与12v 80amp 电池配合使用吗?
。
请尽快答复。
谢谢你。
您好先生,
早上好
昨天我要问 一个有关 TPSM5D1806的问题。我提到一个12伏80安的电池,我想告诉您这是一个拖拉机电池,我想将这一电池与 tpsm5d1806一起使用。
那么、我的问题是、该降压转换器能否支持这种12伏80安的拖拉机电池?
我的第二个问题是、当拖拉机的定位器运行时、tpsm5d1806是否能够支持12伏、12.5伏、12.14伏等波动的电池电压? 因为我必须将该降压转换器与微控制器结合使用。
我还必须问拖拉机蓄电池电压是否波动、此 tpsm5d1806是否能够接收稳定的输入电压、或者能够提供0.5V 至5V 的稳定输出电压?
我的另一个问题是当它从拖拉机蓄电池12v 80amp 获得持续输入电压时,tpsm5d1806是否有过热或任何放电问题或稳定输入-输出电压问题?
请尽快做出积极的回应。
谢谢你。
您的12V 电池是否在所有启动条件、故障等条件下都超过15V 大多数直接连接到电池的稳压器使用能够承受更高电压的器件。 只要电压始终低于15V 且高于4.5V、并且器件配置了适合所需输出电压的适当开关频率、TPSM5D1806的输入源就不会产生影响
TPSM5D1806的额定输入电压范围为4.5V 至15V、可通过数据表 链接中第7.3.2.2、7.3.3和7.3.4节概述的限制将电压调节至0.5至5.5V。
器件中的拓扑是降压转换器(同步降压)。 该器件使用 FB1和 FB2引脚将输出电压反馈至直流/直流控制器、以便在输入电压或负载电流变为相应输出时保持输出调节。 数据表中的第7.3.3和7.3.4节讨论了相对于输出电压设置的输入电压范围限制。
我的另一个问题是当它从拖拉机蓄电池12v 80amp 获得持续输入电压时,tpsm5d1806是否有过热或任何放电问题或稳定输入-输出电压问题?
我不理解这个问题。 数据表讨论了器件的故障保护。 该器件具有 第7.316节的热关断功能。 过流保护第7.3节。 15. UVLO 欠压锁定第7.3.10节
如果您不确定电池的电压瞬态行为、我将使用额定电压比 TPSM5D1806的15V 高得多的器件。
您是为较大的产品开发产品还是子装配体。
通常、我们会制定一个规范来概述产品的电源要求。
了解输入源不足以选择合适 的电源器件。
所需的典型规格包括成本、尺寸(X 和 Y、Z)、输入电压、输出电压、满载和轻载效率、
环境温度、输出电压纹波、负载瞬态和线路瞬态(即汽车中的负载突降、冷启动)
我知道有两种缓解线路瞬变的方法、添加了有源钳位电路或描述瞬变的特性并选择合适的器件
以下是两个应用手册、它们可能会有所帮助、也是我为您选择器件不容易的原因。
https://www.ti.com/lit/an/snva190b/snva190b.pdf
https://www.ti.com/lit/pdf/snva681?keyMatch=LOAD%20DUMP
确定应用中的输入电压瞬态并使用
缩小产品选择范围。
表中的术语
控制器 使用外部功率 MOSFET
转换器 使用集成式功率 MOSFET
模块 使用转换器+电感器
可以通过不同属性、输出电流、输入电压范围、输出电压范围、封装等来缩小产品数量
该器件可配置为两个输出、每个输出为6A、或单个输出、输出 电流高达12A
数据表中概述了限制和限制。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm5d1806.pdf
此外、可使用 webench 设计工具 Link 来确定外部组件
我不理解、该主题从使用12V 电池供电开始出现问题。
您需要3个12V、3.3V 和5V 的输出电压?
TPSM5D1806只能输出两个或一个输出电压、不能输出3。
使用
总系统电流没有意义、您需要知道每个电源所需的输出电流。
对于12V 的输出电压、输入电压和输出电流是多少。
3.3V 和5V 电源的负载电流和输入电压是多少?
| 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 |
| ? | 12V | ? |
| 12V | 3.3V | ? |
| 12V | 5.0V | ? |
使用上述信息并使用 webench 工具 或搜索参数工具搜索模块或转换器
http://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
一些有用的培训视频
https://training.ti.com/dc-dc-fundamentals-introduction
https://training.ti.com/dc-dc-fundamentals-switching-regulator-overview
https://training.ti.com/how-to-use-webench-power-designer
https://training.ti.com/webench-power-designer-101
https://training.ti.com/webenchr-power-designer-simulation-overview
https://training.ti.com/addressing-common-dcdc-switching-regulator-design-challenges
https://training.ti.com/search-catalog/field_language/EN/categories/dcdc-switching-regulators