This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A 是否可与具有交流和直流输入的应用 SMPS 的直流输入搭配使用

Guru**** 1540770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, TIDA-010015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056771/ucc28064a-can-ucc28064a-be-used-with-dc-input-for-application-smps-with-ac-and-dc-inputs

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: TIDA-010015

您好!

 当输入是使用 UCC28064A 直流到 SMPS 时会发生什么、它是否会被视为欠压。

它如何检测电压电平上的欠压 、或者它只能是交流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    在我看来、您在问题的第一部分所问的并不清楚、但关于欠压检测、UCC28064A 将使用 VINAC 上的直流电压检测欠压。

    如果这未能完全回答您 的问题、请提供更多详细信息、以便我尝试回答。

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    谢谢。  我将 TIDA-010015设计用于 SMPS。 但该设计仅适用于交流输入。 由于 UCC25630-1DDBR 具有 x 电容放电功能、因此它不适用于交流输入、因此我需要切换到 UCC25630-3DDBR。 同样、我想确认   UCC28064A 是否适用于直流输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、UCC28064A 将与一个直流输入一同工作。