This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:TPS73533 LDO 固定3V3通过6.5v

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS735, SN65HVD230, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057637/tps735-tps73533-ldo-fixed-3v3-passes-6-5v

器件型号:TPS735
主题中讨论的其他器件: SN65HVD230INA240

您好!

意外地将两个电阻器90度放置在+5V 降压稳压器上、将+6.5V 输出到 LDO 输入端。 在3V3总线上传递+6.5v 的电压会立即使 TM4C1294KCPDTT3 MCU 上的 VDD 短接。 在固定降压稳压器电阻器后、它将+5V 传递到 LDO 的输入端、将+3V3传递到后面的位置以及新放置 的 TM4C1294KCPDTI3。

移除 MCU 后、+6.5v 输入到固定+3V3 LDO 输出+6.5vdc 的方式是什么? 与短接的 VDD 奇怪、LDO 输出电平为+3V3、通过 DMM 检查立即降至+2.09v。 也许 LDO 中有什么东西将+5V 降压降至+6.5V、但 LDO 输出如何仍然保持+6.5V?  

绝对最大输入电压 TPS735被注明为7.0v [SBVS087M–2008年6月–2018年6月修订版]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    这有点令人困惑。 起初、您说:

    '在固定降压稳压器电阻器后、它将+5V 传递到 LDO 的输入端、将+3V3传递到后面的位置以及新放置 的 TM4C1294KCPDTI3。'

    然后您说:

    "MCU 被移除后、如何将+6.5v 输入转换为固定的+3V3 LDO 输出+6.5vdc?"

    您是否说 LDO 在移除 MCU 时输出6.5V 电压、而在更换 MCU 时输出3.3V 电压?

    如果输出电压与输入电压相同、这对我来说意味着两点之一。 器件损坏、只是将输入传递到输出、或者 IC 外部短路导致了这种情况。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    [引用 userid="409494" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057637/tps735-tps73533-ldo-fixed-3v3-passes-6-5v/3912286 #3912286"]您是否说移除 MCU 时 LDO 输出6.5V 电压、但更换 MCU 时输出3.3V 电压?

    对、由于在反馈环路中将两个电阻器旋转90°后+5V 降压实际上是+5.02v、因此降压输入是+11.3v。  后来、在发现 LDO 输出为+6.5v 且移除了 MCU VDD (62Ω Ω)短路后更换了 MCU。 LDO 空载、VDD 7.9kΩ 在3V3测试点上。  

    [引用 userid="409494" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057637/tps735-tps73533-ldo-fixed-3v3-passes-6-5v/3912286 #3912286">器件损坏且只是将输入传递到输出、或者 IC 外部短路导致了这种情况。  [/报价]

    尽管  输出与输入相同、但 LDO 似乎正常。 MCU 的短接 VDD 将 LDO +6.5v 输出下拉为2.09v。 是 LDO 未使用6.5v 输入将输出调节到3V3。 令人惊叹 的 LDO 仍能正常工作、不会让触控变热、并使用新 MCU 调节+3v302。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    如果 LDO 未损坏、我不知道为什么输入会传递到输出、除非存在物理短路。  

    输出为2.09V 时、LDO 是否变热? 我想知道、当损坏的 MCU 仍处于连接状态时、LDO 是否处于电流限制状态。

    我不确定您所说的"LDO 已卸载、VDD 7.9kΩ 在3V3测试点上。" 您能解释一下吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    [引用 userid="409494" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057637/tps735-tps73533-ldo-fixed-3v3-passes-6-5v/3912710 #3912710"]"LDO 已卸载、VDD 7.9kΩ 位于3V3测试点上。" 您能解释一下吗?

    在安装新 MCU 之前、VDD 总线已卸载。 经过更多的审查、LDO 输出上仍有一个 CAN 驱动器 SN65HVD230、此驱动器由0Ω Ω 电阻器隔离、绝对最大 VCC +6V。 它(CAN)不会变热、但在 POR 上处于强制待机模式。

    [引用 userid="409494" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057637/tps735-tps73533-ldo-fixed-3v3-passes-6-5v/3912710 #3912710")如果 LDO 未损坏、我不知道为什么输入会传递到输出、除非存在物理短路。  [/报价]

    BTW 忘记提到+5V 总线提供的两个3V3 LDO。 两个 LDO 都没有变热、因此输出端的电压为2.0V、因为 VDD (3V3)非常短接62Ω 仍安装了不良 MCU。 奇怪的是、在与 MCU 相同的 LDO 上有 CAN 驱动器、在其他3V3 LDO 输出上有3个 INA240 (abslute +6V)。 在第一个 LDO 输出端看到+6.5V 电压后、移除62Ω Ω 短路后、我没有长时间保持通电。 使用新 MCU 和其他3V3总线外设时、第一个 LDO 3V3总线阻抗约为7.9KΩ Ω。

    [引用 userid="409494" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057637/tps735-tps73533-ldo-fixed-3v3-passes-6-5v/3912710 #3912710"]我想知道损坏的 MCU 仍处于连接状态时 LDO 是否处于电流限制范围内。

    我看到 DMM 显示3V3后、即使在2个其他降压稳压器上、它也必须受到限制、然后突然下降所有 VCC 电压。 下次我将使用6V 直流电源来检查+5V 降压转换器是否正常工作。 逻辑假设 LDO 直通(+6.5v)必须是 DMM 计数来自+5V 降压转换器的 PWM 脉冲、通常处于非稳压状态、具有多大的集市性。