This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电流分辨率

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057698/bq35100-current-resolution

器件型号:BQ35100

你(们)好

寄存器0x0C 和0x0D 是测得的电池电流的16位有符号值、即(通常) 0.1欧姆感测电阻两端的电压。
该值的范围为-32、678mA -+32、767mA。

(1)感测电阻值通常为0.1欧姆。 此感应电阻器上的最大电压为-/+ 0.125V。 因此、测得的最大电流为-/+ 1.25A、即-/+ 1250mA。
这比16位有符号值的-/+ 32、767mA 范围小得多。 我想 MSB 刚刚设置为全1 /全0?

(2)如果使用的最大电池电流大于-/+ 1.25A、则需要较小的感测电阻值、例如-/+ 2.5A 为0.05 Ω。
如果这样做、是否有办法配置监测计、以便它为此进行调整? 目前、我在驱动监测计的固件中使用了合适的比例因子。

Simon W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    可以根据应用中预期的电流调整感应电阻器、如果您希望获得更高的电流、则需要减小感应电阻器尺寸、使其处于 ADC 的电压范围内。 使用我们固件中的 CC 增益和 CC 增量值来调节电流。 您可以按照 EVM 用户指南了解如何校准电流、通常我们建议尽可能使用2A 左右的电流进行校准。

    您可以在此处查看校准部分:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubh7

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很想这样做。 感谢您的确认。
    我认为这相当于同样的事情-某处需要一个合适的比例因子。