This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:从负载点进行差分电压感应

Guru**** 2580935 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, LP87644Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057293/lp8764-q1-differential-voltage-sensing-from-point-of-the-load

器件型号:LP8764-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87644Q1EVM

尊敬的支持:

 LP8764-Q1规范引用了"从负载点进行差分电压检测"

请建议如何操作?

谢谢、

劳里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    在多相配置中、应使用第一个次级降压转换器(降压2或降压4)的反馈来感测负载的 GND 侧(FBN)。

    例如、如果看一下 LP87644Q1EVM 用户指南、图5-1。 在2+2相位配置中、R1、R2、R4和 R6填充了反馈电阻器。 初级降压反馈连接到负载的正极侧(R1和 R4)、而次级降压2和4的反馈连接到负载的 GND 侧(R2和 R6)。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    我对 Phase config 3 (2+1+1)感兴趣。 您是否能够使用 PFSM *。json 模板文件提供有效的 NVRAM 配置?

    谢谢、

    劳里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei Lauri、

    我们还没有适用于该相位配置的 NVM。 计划是在以后为每个相位配置提供模板 EVM、但遗憾的是、我没有用于该配置的 ETA。

    此致、

    Samuli