This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610:控制器应用

Guru**** 1687510 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1842A, UCC24610, UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057722/ucc24610-application-for-controller

器件型号:UCC24610
主题中讨论的其他器件:UC1842AUCC24612

您好!

你好。 我有一位客户正在与 UC1842A 合作。 请参阅以下客户查询以供参考。 非常感谢。

我正在设计一个输出电压为24V、功率为48W 的反激式转换器。 我想知道是否可以将 UCC24610用于此应用、因为数据表中提到了该控制器针对5V 进行了优化。 如果是、有哪些遵守要求?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray:

    由于 UCC24610用于5V、因此需要添加一些满足24V 要求的外部电路。

    UCC24612无需额外组件即可更适合5V~28V 范围的 Vo。

    如果客户坚持使用 UCC24610、 您可以参考以下应用来扩展电压范围。

    《UCC24610和 UCC24612 SR 范围扩展指南》(TI.com)

    此致、

    Wesley