This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:使用非标准 USB 电源适配器时的充电电流曲线

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057308/bq25890-charge-current-profile-with-non-standard-usb-power-adapter

器件型号:BQ25890

您好!

我使用一个通用电源适配器提供5V 电压、无需任何 USB 握手。

我想将充电电流设置为高达3.2A。 您能否确认以下原理图是否正常工作?

1) 1)短接 D+和 D-

2) 2)使用 I2C 将充电电流的 ICHG 寄存器从默认值更改为3.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-bq2589x-bq25898x-faqs。

    1)+2)声音正常。 请确保 ILIM 引脚不会影响 实际输入电流限制。 有关详细信息、请参阅9.2.12 ILIM 上的输入电流限制。

    谢谢、

    宁。