This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:输出:1.2V 500mA、1.8V 300mA 和3.3V 输入

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65653-Q1, LP87524P-Q1, LP87745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057557/lp87702-q1-outputs-1-2v-500ma-1-8v-300ma-and-3-3v-input

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65653-Q1LP87524P-Q1LP87745-Q1

我们的客户使用此方案设计了产品。 目前发现交付时间太长。 我们寻找一种替代方案。 我们只需要两个输出:1.2V 500mA、1.8V 300mA 和3.3V 输入。 是否推荐使用任何替代型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hy、

    TPS65653-Q1 (两个降压转换器、4MHz、3A)或 LP87524P-Q1 (四个降压转换器、4MHz、1.5A-3A)可能是替代方案。 但是、如果要求功能安全、您将失去一些监控功能、这些功能可能会导致问题。 TPS65653-Q1还需要重新配置输出电压、以匹配其应用或定制 OTP。 遗憾的是、这些器件的可用性也可能不会更好。

    他们可能感兴趣的一个新预览器件是 LP87745-Q1。

    此致、

    Samuli Piispanen