This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS773:用于替代 TPS77333DGKR 的分立式解决方案

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707P, TPS773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056833/tps773-discrete-solution-to-replace-tps77333dgkr

器件型号:TPS773
主题中讨论的其他器件:TLV707P

您好、先生、  

由于 TPS77333DGKR 过于传统、其复位功能也过于独特、因此我的客户希望改用分立式解决方案(LDO IC +复位 IC)、以使拉电流更加灵活。  

您可以建议使用 TI LDO + TI 重置来替代 TPS77333DGKR 吗?

非常感谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    对于 LDO、如果需要具有类似阈值但无延迟特性的 PG、我建议使用 TLV707P 或 TLV745。 下面是这些器件的快速规格比较。  

    如果 TPS745P 不能满足他们的需求、我将把这一点转给 VRS 团队、以了解他们对主管的看法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    添加到 Kyle 的注释中。

    如果输出电压为3.3V、并且您需要~220ms 的延迟、那么我建议查看 TPS3840DL31DBVR。 该器件具有3.1V 阈值、该阈值大约为 3.3V 电源轨的94%、这与 TPS773类似