This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:充电器 IC 的放电电流时序 Q4

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056293/bq25616jevm-discharge-current-timing-q4-of-charger-ic

器件型号:BQ25616JEVM

尊敬的支持团队!

充电器 IC BQ25616J 监测流经 BATFET Q4的放电电流。 当发生过载或短路时、BATFET 将关闭。

我的问题是:

1.定义的“ISYS_OCP_Q4”电流的最小和典型时间是多少 (最小9A /典型值)。 10A)、直到 Q4闭锁? 我在数据表中找不到这样的时序。

2.还是可以提供能量?

Q4 BATFET 的典型 RDS_ON 是什么。

非常感谢。

此致

Gerhard Walder

0676/89801087

Flex Althofen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    进行工作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的状态更新。

    另请查看以下两个附加问题:

    数据表的第9.3.9.5.3章"系统过流保护"提到、如果充电器将 Q4闭锁、器件处于运输模式。 哪些方法可用于退出运输模式? 输入源插件是一个选项、但其他哪些是有效的?

    5."Isys_OCP_Q4"定义了升压模式下 BATFET Q4上的电池放电电流钳位。 柔性电路禁用升压模式。 数据表第12页中定义的这些电流钳位值在正常模式(非升压模式)下是否也有效?

    非常感谢。

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、

     通过单独的渠道支持此查询。 e2e 线程被视为求解和闭合。

    谢谢、

    宁。