This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460EVM:LM61460EVM-AS 400K 与 LM61460EVM-FS-400K

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LM61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057472/lm61460evm-lm61460evm-as-400k-vs-lm61460evm-fs-400k

器件型号:LM61460EVM
主题中讨论的其他器件:LM61460

大家好、

LM61460EVM-AS 400K 和 LM61460EVM-FS-400K 之间的区别是什么?
我想、"Adjustable switching"和"FS 意味着"forced switching"、但 LM61460支持 RT (引脚6)、因此我不知道为什么有两个板。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    A =自动(这意味着轻负载时的 PFM 可实现最高的轻负载效率)

    f = FPWM (在整个负载范围内提供恒定的 Fsw)

    这两个 EVM 有效涵盖了 LM61460的两个 IC 选项(请参阅可订购器件型号中的"AAS"和"AFS")。 相反、LM62440具有 MODE/SYNC 引脚、有助于根据应用要求根据需要选择模式。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

    LM61460非 Q1只有一个封装"LM61460AANRJRR"、LM61460EVM 不支持 AAN。

    AAS 和 AAN 之间的区别在于 SS 功能、因此我将申请 EVM。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San

    感谢确认商用级只有一个 OPN、而汽车级器件有三个 OPN。

    此致、

    Tim