This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器

Guru**** 2388090 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055998/dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UC2844

您好!

你好。 我有一位客户在为 其设计寻找直流/直流转换器。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我正在设计一个输入范围为800V 至1500V 的直流/直流转换器、用于110V、3A 的输出。

我选择了两种开关正向拓扑和 uc2844。  

如果您可以为类似的输入和输出范围提供一些参考设计、我将在撰写此调查。

如果您可以在使用双开关正向拓扑时共享计算 UC2844周围组件的公式、那将大有帮助。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

    我们没有适用于此类高输入电压的参考设计。

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    你好。  您能否共享 UC2844数据表中针对反激给出的"正向转换器的关键初级电感边界值"。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 U2844数据表中、有一个详细的反激式转换器设计过程。 您可以使用公式计算一次侧电感。