This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:VDD=12.9V

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057413/ucc28782-vdd-12-9v

器件型号:UCC28782

大家好、

我的客户发现 、在负载变化期间、UCC28782的 VDD 会降至12.9V、它仍高于 VVDD (off)阈值、而数据表中建议的 VDD 范围为14V 至34V。 在这种情况下、12.9V 是否会带来风险?  

谢谢。

此致、

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    12.9V 仍高于 VDD (off)、因此没有关闭控制器的风险。 一旦 VDD 电压降至13V,它将触发生存模式,PWML 将立即 生成脉冲,直到 VDD 电压高于13V。 尽管生存模式不会给系统带来过多的副作用。 我们建议尽量避免触发它。 因此、建议 VDD 高于13V。

    谢谢。