This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:执行几次操作后输出电压出现故障

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055232/tps552882-vout-failure-after-a-few-operations

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: TPS55288

您好!

我们将 TPS552882用作 USB PD 电源、电压为15V 1.1A。  

运行几天后、Vout 发生故障并保持在1.0V~1.3V、FB 显示相同的电压。

似乎芯片损坏了、所以我看了你们对芯片的评价、找到了环路稳定性和软启动的评价。

您能否查看原理图和布局(4层)?

第1层(顶部)  

第2层(GND)  

第3层(电源)  

第4层(底部)  

提前感谢、

Choon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choon、

    感谢您联系 E2E。

    我将查看 PCB 和原理图、下周一做答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choon、

    请参阅以下有关原理图和布局的评论:

    原理图:

    建议更新补偿参数:R321=20kohm、C183=10nF、C181=47pF。  

    布局:

    e2e.ti.com/.../2021.Presentation1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您提供的补偿值和 有关布局的评论。

    补偿值能否涵盖其他输出电压和电流范围、例如5V 至20V 至3A?

    我想知道该电路的电压和电流范围、以便用于我们的下一个修订版。 我最初设计用于支持5V 至20V 的宽范围、但现在仅用于15V 1.1A 的其他原因。  

    谢谢你

    Choon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choon、

    是的、该补偿参数: R321=20k Ω、C183=10nF、C181=47pF 也可以覆盖5V-20Vout、3A 条件。

    您可以使用 TI.com 上的 TPS55288计算工具来检查补偿是否正常。