This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:输出晶体管使 TL494脱离

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053813/tl494-about-the-ouput-transistor-obout-the-tl494

器件型号:TL494

大家好、TI 的团队:
祝你度过美好的一天!
当我们使用 TL494时、我们遇到了一个问题、希望能得到您的帮助:
我们发现有两个有关输出晶体管的电路、如下图所示、这让我 感到很舒服、这两个电路的输出占空比逻辑并不相反?
如果我施加电路2、 Vcomp 电压越高、占空比就越大?  如果是这样,反馈电路的设计是否应该反转?
非常感谢。

(__LW_AT__引脚13连接到 Vref.)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alvin、我今天是 OOO、明天我会给你回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、您好 、这两个电路的极性似乎相反、但我没有找到任何应用次级电路的参考原理图。 请举个例子。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    我刚刚在互联网上看到了次级电路。

    无论如何、当我将 TL494用于必须将占空比限制在50%以下的半桥拓扑时、我们是否必须应用第一个电路?

    我们必须将引脚13连接到 Vref、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的、建议使用第一个电路、并将 P13连接到 VREF 引脚以实现互补模式。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。