请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL494 大家好、TI 的团队:
祝你度过美好的一天!
当我们使用 TL494时、我们遇到了一个问题、希望能得到您的帮助:
我们发现有两个有关输出晶体管的电路、如下图所示、这让我 感到很舒服、这两个电路的输出占空比逻辑并不相反?
如果我施加电路2、 Vcomp 电压越高、占空比就越大? 如果是这样,反馈电路的设计是否应该反转?
非常感谢。
(__LW_AT__引脚13连接到 Vref.)