This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250EVM-447:使用 TPS650250EVM 为 AM3358供电

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS650250, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056032/tps650250evm-447-powering-am3358-with-tps650250evm

器件型号:TPS650250EVM-447
主题中讨论的其他器件:AM3358TPS650250TPS65217

你(们)好,香

这是客户面临的一个问题。

尽管其带有 TPS65217x 的 AM3358板工作正常。 移除 TPS65217x 后、如果用 TPS650250替换、则引导故障可重现。

请检查波形是否正常。 请参见附件。

e2e.ti.com/.../TPS650250-Test-_2800_002_29005F00_Intellian.pptx

它似乎是 LDO1、LDO2、DCDC2、DCDC3、DCDC1、 PWRONRSTn 斜升序列看起来正常。

您能否告诉我们、除了斜升序列之外、还应检查哪些内容?

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的提问。 由于美国的原因、我们的 TPS650250专家将于下周结束办公 感恩节假期 请在下周他们返回时回复。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    感谢您的回复。

    请告知我们 TPS650250是否适用于 AM3358-1GHz 器件。 根据 PMIC 选择指南、它支持300、600MHz 器件。

    客户也无法在 UART 引导模式中看到任何 UART 输出"CCCCCCCCCC"。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题! 应收美国的款项 感恩节假期、请期待延迟回复。 我将在下周初查看这些信息并提供更新信息。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    为了确保我了解您原始帖子中的信息、客户有一个现有应用、其中 TPS65217为 AM335x 处理器供电、而它被重新设计为改用 TPS650250 PMIC? 这种理解是否正确?

    [报价 userid="477602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056032/tps650250evm-447-powering-am3358-with-tps650250evm "]您能否告诉我们,除了递增序列外,还应检查哪些内容?

    对于任何 新设计或重新设计、我们建议查看 原理图、布局、输出电压、顺序等多个方面

    AM335x PMIC 选择指南中所述、"TPS650250 器件可以为 AM335x 系列处理器供电、支持300MHz 和600MHz 频率"。 我建议查看不同运算放大器和频率的功耗、以确保 PMIC 轨能够满足 AM335x 型号的电压要求以及最坏情况下的额定电流。   

    此外、我还建议查看 使用 TPS650250为 AM335x 供电(修订版 B)、 您可以在其中找到更多信息、包括 PMIC 轨与处理器匹配的方框图以及第5页开始的加电波形。

    谢谢、

    Brenda