This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:如何使用2个 TI 编程器(USB-TO-GPIO)使用相同的 PMBus 地址对2 TPS544B25进行编程

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057134/usb-to-gpio-how-to-use-2-ti-programmer-usb-to-gpio-to-program-2-tps544b25-with-same-pmbus-address

器件型号:USB-TO-GPIO

我有2个 TI 编程器、它们使用   相同的 PMBus 地址连接到2个 TPS544B25 (在2个单独但完全相同的电路板上)。 如何使用 安装在 Windows PC 上的 TI Fusion Digital Power Designer 软件  使用 FusionConfigWriter.exe 单独对2个 TPS544B25进行编程、而不会随时断开任一 TI 编程器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的美国团队将在下周初回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将两个器件同时放置在同一物理总线上是违反规范的行为。 如果它们位于两条独立的总线上、则需要通过断开其中一个 TI 编程器或提供两台 Windows PC 来对它们进行串行配置。