This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:控制充电电流

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057570/bq25155-control-the-charging-current

器件型号:BQ25155

大家好、

我的客户希望按如下方式控制充电电流。
BQ25155是否可以控制?

TA=0~15℃:9mA
TA=15~45℃:135mA

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、  

    是的、借助 BQ25155、客户可以配置、然后读取 ADC_DATA_TS (0x44)寄存 器以获取 TS 温度读数、然后在其软件上执行任何操作、将0-15C 范围内的快速充电电流 ICHG_CTRL (0x13)更改为8.75mA、在15-45C 范围内更改为135mA。 此外、它们还可以配置 ADC 比较器、以在温度阈值交叉处触发中断、从而通知 MCU 采取任何所需的操作。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero