This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707:ACOK 有问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057564/bq24707-problem-with-acok

器件型号:BQ24707

您好!

客户的 电路 BQ24707RGRT 有问题、完全是 ACOK 输出。 在运行期间、此引脚仍处于高电平状态、请参阅下面的详细信息。

"数据表文本:  

/ACOK

交流适配器检测开漏输出。 当 ACDET 引脚上的电压高于2.4V、VCC 引脚上的电压高于 UVLO 且 VCC 引脚上的电压高于 ACOK 5 245mV SRN 引脚上的电压时、输出由内部 MOSFET 拉低至 GND。 指示存在有效的适配器以开始充电。 如果上述任一条件无法满足、则通过外部上拉电阻器将其上拉至外部上拉电源轨。 将一个10k Ω 上拉电阻器从 ACOK 引脚 kΩ 上拉电源轨。

我的测量条件:ACDET = 2、88V、VCC = 19、8V、REGN = 6V、SRN 到 GND 的电压约为400mV (电池未连接)。
                   FAULT 引脚未连接、但处于低电平状态时为n´t μ A (测量值->此引脚和 GND 之间的开环)、等等
                   ´s 看起来正常。  

您是否有一些提示、为什么 ACOK 仍然不会变为低电平? 数据表中是否存在某些条件、这些条件是否也必须设置?
数据表中未提供内部原理图。

 "

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您可以发送原理图吗? 此外、您能否在发生这种情况时获取输入电压、相电压、SRN 电压和 ACOK 电压的波形?

    谢谢、

    Mike Emanuel