This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38853:VIN 和 Vbias 定序

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057674/lp38853-vin-and-vbias-sequencing

器件型号:LP38853

在 LP38853的数据表中、似乎有两个相互冲突的语句:

  • 在建议的工作条件下:
    • "输入电压不能超过 Vbias 或4.5V、以较低者为准"
  • 在第7.3.2节中:
    • "无需按照施加或移除 Vin 或 Vbias 的顺序进行操作。"

您是否可以在 Vbias 之前使用 Vin 斜坡尚不清楚。 第1点表示 Vin 不能> Vbias (假设 Vbias < 4.5V)、但第2点建议 Vin 和 Vbias 的斜升顺序无关紧要、这使得 Vin > Vbias 在上电期间正常。

通常、如果这两条语句都为 true、那么在什么条件下 Vin > Vbias?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我相信、条件 VIN > VBIAS 在启动期间是正常的、并且建议的条件语句是指稳态运行。  

    如果 VIN 高于 VBIAS、我不认为该器件会损坏、但我想当满足此条件时、偏置会受到影响。  

    此致、

    Nick