This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:最坏导通电阻情况

Guru**** 2509385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS22919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053441/tps22919-q1-worst-case-on-resistance

器件型号:TPS22919-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22919

您好!

在3.3V 输入电压、75mA 负载电流和125C 环境温度下、TPS22919预计的最坏导通电阻情况是什么?

谢谢、

Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、  

    您能否澄清一下、您是指 TPS22919还是 TPS22919-Q1器件?  

    虽然我们没有指定该特定条件、但在 Iout=-200mA、Vin=3.6V、环境温度为125C 时、最坏情况下的导通电阻为250mohms。  

    使用较低的 Vin、您可以预期较高的 Ron、但不会大于 Vin=1.8V、Iout=200mA 和125C 环境温度条件下的 Ron 最大值、这对于该器件是不同的、具体取决于相关器件是否通过了 Q1认证。  

    要获得更具体的最大值、我们需要运行可能需要相当长时间的仿真。  

    请随时通过电子邮件或直接联系我、进一步讨论此机会。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    由于您在两周内尚未回复、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请创建新帖子。

    此致、

    Kalin Burnside