This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:焊球可靠性检查

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053221/tps22925-solder-balls-reliability-check

器件型号:TPS22925

我是否 可以知道焊球是否支持盐雾测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    欢迎使用 E2E!  

    您能否详细说明一下盐雾测试的含义?

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体 而言、您能否 澄清您要测试的具体标准或测试的确切组成部分?  

    另外、您是否询问我们是否已经完成测试、或者我们是否认为该器件应该能够通过测试?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我想检查您是否已经评估了测试。 焊球大小仅为0.15~0.25mm。

    测试完成后、焊点可能会出现破裂问题。 如果 TI 有此专家评估、我不会夸奖。

    测试条件为5% NaCl、35 DEGRE.C、96小时。

    如果你可以分享更多的信息,就会觉得很贵。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    您是否知道此测试所指的特定标准、以便我们可以查看我们是否支持该标准?  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    在我看来、在进行盐雾测试后、不应将组件从 PCB 上脱落。

    我不知道 SAC396的焊球是否已重新填充到 PCB 上。

    请告诉我、如果您认为不能保证这一点、例如 PCBA 不需要盐雾。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    在我看来、在进行盐雾测试后、不应将组件从 PCB 上脱落。

    我不知道 SAC396的焊球是否已重新填充到 PCB 上。

    请告诉我、如果您认为不能保证这一点、例如 PCBA 不需要盐雾。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    在我看来、在进行盐雾测试后、不应将组件从 PCB 上脱落。

    我不知道 SAC396的焊球是否已重新填充到 PCB 上。

    请告诉我、如果您认为不能保证这一点、例如 PCBA 不需要盐雾。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    我正在与我们的封装专家交流、他让我知道我们不会对此封装进行盐环境测试、您提到的测试是吗?  

    如果您参考的是主要用于测试金属涂层腐蚀的盐大气测试、则它不属于此封装的鉴定范围、因为唯一暴露的金属是没有涂层层的焊球。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    由于您在两周内未回复、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请创建新帖子。

    此致、

    Kalin Burnside