This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:LP3878SDX-ADJ

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057111/lp3878-adj-lp3878sdx-adj

器件型号:LP3878-ADJ

尊敬的 TI E2E 团队:

这是来自 Celestica Songshan Lake 的 Ben Wang、需要 TI 团队提出以下问题、谢谢。

当我们将 TI 器件与 MPN  LP3878SDX-ADJ 搭配使用时、在 PIN2和引脚3之间找到了不同的阻抗值、有些器件具有4.2K 欧姆、有些器件具有7欧姆、如果这种差异对器件功能和可靠性有任何影响?  我们并行创建了 CS0778026。

此致  

王本

供应商质量工程

Celestica、松山湖

+86 769 3333 0888 - 2860

+86 137 1307 0287

想象更大。  覆盖范围更广。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请参阅数据表中的此部分。  TI 建议不要对引脚2进行连续性测试或任何测试。  结果将是可变的、但可能会改变器件行为。

    谢谢、

    斯蒂芬