This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电阻测量算法

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056617/bq34110-resistance-measurement-algorithm

器件型号:BQ34110

尊敬的 TI 团队:

我将40AH 25.6V LiFePo4电池与 bq34110电量监测计搭配使用、以监测电池的内部电阻。
应用是 UPS、因此电池可能永远不会放电。

我正在通过 BQ34110并通过直接电流测量(R=压降/电流变化)对内部电阻进行电阻测量、以进行测试 。 看起来 DCM 的频率大约比 BQ34110的频率高2到3倍。 该 DCM 电阻还包括电缆、BMS 等的电阻。

您是否知道 BQ34110为什么会发现比 DCM 方法更低的电阻值? 您是否有任何科学中心论文来解释您的算法?  

感谢您的帮助、

Tournon Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    您应该能够在 TRM 中的第2.11.1.6节"电池电阻计算"下找到有关如何计算 Rcell (电池组的电阻)的所有信息

    正如本节所提到的、这对于该值的变化更为重要、不一定是原始值本身。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    感谢您的提示、本节介绍了基本的物理原理、但不介绍内部使用的物理原理。
    您是否知道 BQ 只是分析压降(DCM)、还是存在更复杂的动态计算? 您是否具有电缆长度/连接器补偿等... ?  
    使用 DCM 进行长期实验室测试是否有机会找到类似的值?  
    如果 BQ 使用更复杂的算法,是否有任何机会通过对电阻测量进行测试来将测试数据与 BQ 数据链接起来?

    感谢您的回答。

    此致、

    Tournon Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    我们使用休息电压和负载下的电压以及一些温度补偿来计算 Rcell。 我无法提供算法的细节、但正如 TRM 提到的、对于 EOS 检测值的变化率而言、值并不重要。

    此致、

    Wyatt Keller